This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28234:灌电流/拉电流与温度间的关系。

Guru**** 2895600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/640425/tms320f28234-the-sink-source-current-versus-temperature

器件型号:TMS320F28234

您好、查姆斯、

根据 F28234数据表、GPIO 引脚的最大灌电流/拉电流为4mA。

在哪里可以找到有关最大灌电流/拉电流与温度的数据? 请提出您的意见、感谢您的帮助。

此致、

Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、

    我不知道用哪种方式来解释你的问题。   

    1. 您是否在问器件是否可以根据其工作温度提供更多或更少的电流?
      1. 在器件的所有温度范围内、最大灌电流/拉电流是相同的。

    2. 或者、您是否在询问拉电流/灌电流时器件将加热多少。
      1. 我不知道我们发布的任何有关拉电流/灌电流将加热多少器件的数据。

    这能回答您的问题吗? 客户是否需要此数据?  

    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cody、

    是的、我的一位客户要求提供您消息问题1的数据。

    感谢您的回答。

    此致、

    Luke