This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BLPFC

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/639848/blpfc

现在、我使用 PFC 无桥套件。

我查看了模块 MATH_EMAVG 指令、如下所示:

1、它写入有关交流信号采集的内容、但为什么我们收集总线电压?
2、它如何计算系数乘法器? 它是如何从一个示例中的3332中获得的?这个 SAMPLE_NO 意味着什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它只是一个平均函数。 它可用于上面有一些纹波的直流信号、也可用于整流交流电压。

    对于4个半正弦波、样本数将为4x833 = 3332。 这个平均值计算示例是在4个半正弦波上完成的。

    Shamim