This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377D:按照固件开发包设置新项目

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/640077/ccs-tms320f28377d-setting-up-a-new-project-following-firmware-development-package

器件型号:TMS320F28377D
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITEC2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

大家好

执行以下文档中的步骤时、我遇到错误:  

《F2837xD 固件开发包 用户指南》

我已按照《入门和故障排除指南》中的所有步骤操作  

但是、我收到的错误表明某些文件缺失、还有一些其他错误、我只想获取一个简单的模板设置、其中所有库都存在、并且正确设置了对它们的访问权限、是否有人可以帮助我进入此阶段。

此致

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    艺术

    您使用的是什么 F2837xD 器件支持? controlSUITE 或 C2000Ware? 有哪些错误、以便我们可以更正指南中的说明中的任何问题?

    在用于 F2837xD 的 C2000Ware v1.00.02.00中、我们有空项目(将设置链接到器件文件)可供您入门。
    ~\C2000Ware_1_00_02_00\device_support\f2837xd\examples\cpu1\empty_bitfield_driverlib
    ~\C2000Ware_1_00_02_00\driverlib\f2837xd\examples\CPU1\empty_projects

    此致
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、这是 C2000Ware。以下是文档的目录:/Applications/ti/c2000/C2000Ware_1_00_02_00/device_support/f2837xd/docs/F2837xD_DEV_USER_GUIDE.pdf
    双核设置是否有任何空项目?

    此致
    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢

    看到了哪些错误? 它是在您创建的 CPU1还是 CPU2项目中?

    我们有用于 driverlib 的空项目
    ~\C2000Ware_1_00_02_00\driverlib\f2837xd\examples\dual\empty_projects

    此致
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从我可以看到的结果中、两个 CPU 都出现了错误、我所做的就是复制步骤并复制代码以使 LED 闪烁、似乎缺少 dirverlib.h 等文件 我记不清所有这些问题、但我相信如果您按照该指南中列出的步骤操作、您很可能也会遇到这些错误。

    此致

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您还想告诉我是否以及何时对文档进行了更改、此致
    艺术
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、我将对其进行审核。

    我会尽力而为、否则您可以通过版本说明查看是否更新了。

    此致
    Chris