This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/DRV8305-Q1EVM:DRV8305

Guru**** 2943030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/636272/ccs-drv8305-q1evm-drv8305

器件型号:DRV8305-Q1EVM

工具/软件:Code Composer Studio

您好~~

我正在使用 motoware18的 lab09。

如何将电机的 RPM 限制为3000?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jin、

    Instaspin 专家本周外出。 您将在下周收到回复。 感谢您的耐心等待。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这可以通过对 gMotorVars.SpeedRef_KRPM 变量进行校验来完成、或者对 gMotorVars.Speed_KRPM 变量进行校验来完成。

    您可以在后台循环中执行 if()检查并采取相应的操作。

    肖恩