This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/LAUNCHXL-F28027:LAUNCHXL-F28027

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/640349/compiler-launchxl-f28027-launchxl-f28027

器件型号:LAUNCHXL-F28027

工具/软件:TI C/C++编译器

我尝试将代码从 MATLAB Simulink 转储到 launchxl F28027、生成了代码、但由于没有将哪个程序转储到 MCU 而产生了构建错误。 我使用的是 Matlab 2017a 和 cc6。 我还附上了诊断日志信息以供参考。

请帮助我解决此问题 problem.e2e.ti.com/.../diagnostic-log-info.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    联系 MathWorks 技术支持。  

    我之前听说过这个错误、make 命令没有完成。 我们的技术支持应该能够帮助您确定是否是软件问题。

    谢谢、

    -Brian