This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:TMS320F28377S GPIO 中断

Guru**** 2567115 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/640344/tms320f28377s-tms320f28377s-gpio-interrupts

器件型号:TMS320F28377S

您好!

我对 TMS320F28377S DSP 的 GPIO 中断功能有点困惑。

通过 GPIO 输入强制中断的唯一方法似乎是使用输入 XBAR 并将任何 GPIO 映射为 XINT 的源。 但似乎只能选择1个 GPIO 作为任何 XINT 的触发器。 由于只有5个外部中断、这意味着在我的176个左右的 GPIO 中、只有5个可以产生中断。 这似乎相当糟糕。

我正在使用一个硬件、该硬件可针对错误情况提供10个 GPIO 输入。 µsec、这些误差条件不会被锁存、但只有在一个误差发生时才会产生短(~100 μ s)低电平有效脉冲。 这是对活动采样的短路、因此我想配置在高-低转换时触发的中断。

是否有办法做到这一点、或者对于超过5个 GPIO、这是不可能的?

谢谢、

Jens

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jens:

    您对 XINT 的理解是正确的。 您的系统中是否有可用的 ECAP? 这些寄存器还可配置为在边沿检测时触发中断。  ePWM tripzone 也是一个很好的功能。

    以下是一个线程、在使该工作方面有更多的可能性(他们正在为多个引脚寻找一个中断、但我们确实提供了一些反馈、以了解从引脚更改生成不同中断的一些不同方法):

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/p/629848/2324322#2324322

    此致、

    Kris