This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 基本应用的参数搜索:RMS 电流测量

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28015, C2000WARE, TMS320F280041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/639577/parametric-search-for-a-basic-application-rms-current-measure

主题中讨论的其他器件:TMS320F28015C2000WARETMS320F280041

你好

我们目前正在开发板来控制无刷电机。 然后、我们使用了 F28377 (由 controlCARD 和 IDDK 套件发布)

我们将 CCS 与 CMWare 配合使用、我们有调试器 Blackhawk 等工具。

为了满足另一个需求、我正在寻找合适的 CPU:

我们需要测量异步 树相电机消耗的 RMS 电流。 (我们无法知道电机角度位置)

然后、该电机由控制器驱动、该控制器会更改树相位信号的电压和频率。

我们必须在控制器和电机之间插入插头、以测量电机相位中的电流(我认为我们只需要测量两相。?)

其理念是在两相中测量通过具有 LEM 的 ADC 的电流、然后推导 RMS 电流。

然后通过参数搜索、我找到了 BASIC µC TMS320F28015。

但 CMWare2000 :-)不支持此设备

我的问题是:

在您看来、我可以使用哪个最小的 CPU 来测量异步树相电机中的 RMS 电流?

是否有一些现有的应用手册? 原理图? 评估板? 软件? 有人?。。

感谢您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否有理由不希望将电机相电流信号绑定到已经用于控制逆变器的 F28377D?  如果这样做、您甚至可以采用在 IDDK 上采用的方法、其中使用隔离式 Δ-Σ 调制器和 C2000解调器。

    如果新微控制器的主要目标(&您需要第二个 MCU)是测量此相电流、则 MSP430可能是最便宜的路由。  在 C2000系列中、F280200可能是最合适的-但即使这样、如果您将 F280200器件放入其中、我也建议尝试使用 F280200器件执行其他任务。


    谢谢、
    Brett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

     µC 不更改 n ü r 的主要原因是它的成本!

    TE F28377的价格约为10至15美元、在电路板上有多处位置。

    F2801x 不到4美元

    F2802x 的价格似乎约为8到10美元。

    F28377是满足我们对这个新项目的需求的大芯片。 我们只需测量两相电流即可确定电机 RMS 电流。

    我肯定有人要这样做、但我找不到... :-)

    此外、出于成本原因、我们认为使用 LEM 模块而不是 Sigma-Delta 组件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、我认为我不完全理解您当前对 MCU 的需求是用于新项目。

    尽管您看到 F2801x 比 F280200便宜、但我不确定在各种卷号中是否会如此。  我怀疑 F2802x 系列会更便宜、但会要求营销人员发表评论。

    如果这确实是项目的范围、那么无论您使用哪种 C2000、您都将在芯片内携带许多不会真正为您提供帮助的功能。  最好选择更适合您更简单需求的芯片、并且您的项目的额外功能更少。  如上所述、我建议使用 MSP430系列中的器件。  这些器件上的 ADC 在分辨率与速度之间进行了更多优化(例如电子计量)-可能对您的信号很有用。  您可以通过询问该论坛获得更准确的建议。

    希望这对您有所帮助!


    谢谢、
    Brett



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    F2802x 是我们最低端的 Piccolo 系列、起始价格为1.99美元1ku
    www.ti.com/.../overview.html

    所有 Piccolo 器件都具有通用 C2000Ware 器件支持
    例如、对于 C2000Ware driverlib 支持、您需要查看新的 F28004x Piccolo 系列
    TMS320F280041

    我怀疑您将 F2802x 定价与 F282x 系列混淆了。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、

    我将研究这一点。

    我们面临的另一个制约因素是缩短上市时间。

    我们有不到10天的时间来完成它!

    那么、我在 F28377上重复使用我所知道的更快的内容将是开发时间...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、我不会评论10天的可行性...

    如果您需要重复使用 F28377工作、F28075将是最快的... F280049也将是最简单的。