This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:CCS730和 Uniflash421之间的校验和是相同的?

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/640034/tms320f28377d-checksums-are-the-same-between-ccs730-and-uniflash421

器件型号:TMS320F28377D
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

您好!

我认为有标题的工具可以显示校验和:

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/p/578974/2328284

http://processors.wiki.ti.com/index.php?title=CCS_UniFlash_v4.2.1_Release_Notes&keyMatch=uniflash+checksum&tisearch=Search-EN-Everything#What.27s_new_for_v4.2.1

我的问题是、工具是否随时显示相同的值?

作为背景、我 的客户计划 使用类似的用例、软件团队最终确定闪存映像并使用 CCS 生成其校验和。 他们的工厂使用 Uniflash 打开数据

我恐怕有时它们不是一样的。 因为(当)我在 CCS 上尝试校验和时,程序计数器从 main()条目移动。 根据观察结果、我认为 CCS 校验和源不是.out 文件、而是调试目标 uC。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hideaki-San、

    CCS 片上闪存插件和 UniFlash 都计算目标 MCU 中闪存存储器的校验和。
    它们都使用相同的算法、因此值将匹配。

    谢谢、此致、
    Vamsi