This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-1000:TIDM1000示例软件:controlSUITE 中是否为最新版本?

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-1000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/639871/tidm-1000-tidm1000-example-sw-is-up-to-date-in-controlsuite

器件型号:TIDM-1000

您好!

我在 TI 网站上看到了 TIDM-1000 doc-pdf、并从此处下载了文件 tiducj0c.pdf (修订版 C)。

然后、我在控制套件中查找了应用软件、我注意到控制套件中的同一个 pdf 仍然是修订版 A、更旧。 我的问题是:控制套件中的 TIDM-1000相关软件示例是最新的、还是像 pdf 一样需要更新? 这个问题产生于我的脑海中,也是因为在消息来源中,有人会说:“做:……” 我无法理解还有什么"待办事项"、或者只是评论没有被删除。

谢谢你

Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿尔贝托

    是的、控制套件具有用于 TIDM-1000的最新软件。 我们在它发布后没有对此进行任何更改。

    Shamim