This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379S:C2000位置管理器 SinCos 库与16位差动 ADC 模式兼容

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/636566/tms320f28379s-c2000-position-manager-sincos-library-compatibility-with-16-bit-differential-adc-mode

器件型号:TMS320F28379S
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

SPRUI54的输出

在第1.3.1节"硬件接口和连接"下:  

"请注意、该库的1.0版要求将 ADC 配置为12位模式。"

这对与16位差分模式的兼容性有什么影响? 是否有配置选项、权变措施或更新?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该库的版本1.0以对象格式提供。  文件"PM_sincos_lib.h"中有一个#define、允许用户选择 ADC 模式、但必须重新构建库才能利用它。  用户指南以这种方式进行了短语、因为代码尚未在16位模式下进行测试。

    sincos 库的更新将在12月或1月的下一个 controlSUITE 版本中进行。  该版本将包含源代码、因此用户可以自由配置和修改库。  我很遗憾无法将现有的 SINCOS 库配置为16位模式。

    此致、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对未通过论坛提交的其他问题的答复:

    下表显示了我们在16位模式下使用 ADC 模块的 SinCos 输入的引脚排列。 请验证这些输入是否适用于 SinCos。

    -连接看起来正常、但 COMP 2和3输出也必须分别转到 QEP3 A 和 B。

    2.我们能否更有把握地估计下一个 controlSUITE 版本并预测 SinCos 库的变化?

    -上一帖子中的信息都是目前已知的信息。 唯一预期的变化是源代码的发布、但是正在进行一些测试、可能会导致少量代码更改。

    TI 是否计划在16位 ADC 模式下完全支持该功能、包括16位实现的测试/验证/示例?

    目前没有计划这样做,但是源代码的发布将使用户能够修改和测试解决方案本身。 代码是使用16位计算#defdefined 进行写入的、因此只需进行极小的更改、但是正如我说过的、它尚未经过测试。

    此致、

    Richard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    "这是否意味着我们需要实际在 PCB 上从外部将比较器输出路由到 QEP 输入(例如 GPIO15到 GPIO54的实际 DSP 引脚)? 还是在具有 Xbar 的 DSP 中、这种可路由?"

    是的、您必须通过外部引脚进行这些连接。 CMPSS 块通过输出 XBAR 连接到 GPIO、然后应将其硬连线连接到为 QEP3选择的 GP 输入引脚:例如 GPIO 6和7。

    请将有关此主题的任何其他问题发布到论坛。 谢谢。

    此致、

    Richard