This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INSTASPIN-BLDC:通过 launchxl-f28069m + boostxl-drv8301实现过流保护、以避免退磁

Guru**** 2586035 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/639756/instaspin-bldc-over-current-protection-to-avoid-demagnetizing-with-launchxl-f28069m-boostxl-drv8301

器件型号:INSTASPIN-BLDC
您好、发动机制造商告诉我们、为了避免电机退磁、我们必须将电流峰值限制为10 [A]。 

您建议采用哪种保护类型?
我知道、由于工作频率不足、也会出现消磁现象、该电机具有低电感、我们使用的频率为70kHz。

有一些公式可以计算该频率?


谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最好使用硬件过流保护电路来实现这一点、例如 F280269的片上比较器或外部比较器来限制峰值电流、并在出现过流时关闭 PWM 输出。

     70kHz 是什么意思?   是 PWM 频率吗? 您想计算什么频率? 有一个电机速度反馈、您可以根据反馈速度计算电频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yanming、

    F280269的片上比较器是否足够快、足以限制电流峰值?
    如果关闭 PWM 输出,FOC 控制如何处理这种情况? 它如何恢复控制?

    PWM 频率(USER_PWM_FREQ_kHz 50.0),如何计算?

    谢谢