This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:是否可以从 TMS320F280049的 CLA 访问 HRCAP 寄存器?

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069, TMS320F280049

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/639527/tms320f280049-is-it-possible-to-access-the-hrcap-register-from-cla-of-tms320f280049

器件型号:TMS320F280049
主题中讨论的其他器件:TMS320F28069

大家好。

我有疑问。

在下面的线程中、我了解到具有 TMS320F28069的 CLA 不能访问 HRCAP 寄存器。
e2e.ti.com/.../1116669

CLA 在这一点上是否改进了 TMS320F280049?
我的客户希望从 CLA 访问 HRCAP 寄存器。


此致、
Maekawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Maekawa、

    CLA 可以访问 HRCAP。 查看数据手册中的"功能方框图"图1-1。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank - San、

    感谢您快速回复。

    我将回复我的客户。

    此致、
    Maekawa