请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28377D 大家好
我想知道是否有人可以解释如何为此 Delfina 器件设置内核、以便一个内核查看特定的 ADC 引脚、另一个内核查看 ADC 引脚。 然后、一个内核触发特定的 ePWM 引脚、另一个内核触发其他引脚。我想知道是否有人可以概述我如何设置这个引脚。
此致
艺术
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好
我想知道是否有人可以解释如何为此 Delfina 器件设置内核、以便一个内核查看特定的 ADC 引脚、另一个内核查看 ADC 引脚。 然后、一个内核触发特定的 ePWM 引脚、另一个内核触发其他引脚。我想知道是否有人可以概述我如何设置这个引脚。
此致
艺术
尊敬的 Art:
对于 ADC、 您可以在 CPU1上进行设置、然后它基本上可以在没有监督的情况下运行: