This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28375D:如何连接2个 CPU (F2837xD x 2chip)

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/636469/tms320f28375d-how-to-connect-2-cpu-f2837xd-x-2chip

器件型号:TMS320F28375D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好、香榭丽舍

我们希望通过 SPI 或 EMIF I/F 连接两个 C2000 (F28375D)

两个 MCU 之间是否可以进行数据通信。 据我了解、这种解决方案是可能的。 但是,您能不能告诉您使用这两个 MCU 芯片(C2000) 通信 SPI 或 EMIF I/F? 如果您有这样的示例代码或参考代码、请告知我们。

此致、

KAZ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kazu、

    您可以使用 SPI。 EMIF 是一个仅主控接口、不能直接将两个主控连接在一起。 您需要在两个器件之间放置一些复杂的胶合逻辑。

    使用 SPI、只需将 TX 连接到 RX、将 RX 连接到 TX。 一个器件必须是主器件并提供 SPI 时钟。

    您也可以使用 McBSP、然后您不需要总线主控、因为 McBSP 允许独立的发送和接收。

    此致、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的意见。

    我们希望与两个 MCU 进行通信。 因为 、它希望 减少每个 CPU 负载。

    因此、我们需要高速 I/F 您提到"您需要在两个器件之间放置一些复杂的胶合逻辑"。

    您能给我们提供有关实现 EMIF I/F 的详细信息 我们将提供使用 SPI 的机会。 但是、如果 EMIF I/F 是可能的、我们将使用这种方法。

    此致、

    Kz777

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kz777、

    要连接两个 EMIF、您基本上需要在中间构建一个共享存储器接口、包括某种邮箱存储器。  我没有这方面的任何图表。

    如果您只需要高速互连、还可以查看 uPP 外设。  请参见 TRM SPRUHM8F。  您应该可以将其中的两个连接在一起。

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 DevID、
    谢谢。 如果他们使用 uPP 基本连接,您是否有适合他们用例的良好示例代码?
    此致、
    Kz777
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kz777、

    C2000Ware 中提供了一些 uPP 配置示例供您使用。

    此致、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 DevID。 我将关闭此主题。 如果我们还有其他问题、我将发布到另一个主题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请注意、未来的 C2000器件不支持 uPP 接口、因此我建议使用 SPI 接口进行此通信。

    此致、

    Vivek Singh