This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/F28M35H52C:示例文件赢得#39;t 编译时没有许多错误。

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/639347/ccs-f28m35h52c-example-files-won-t-compile-without-numerous-errors

器件型号:F28M35H52C
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

工具/软件:Code Composer Studio

我最近在更新方面遇到了一些问题、这可能是问题所在、在更新的某个时候、它说窗口防火墙正在阻止访问、我授予它权限、 但是,安装过程会出现“未响应”,我(最终)会收到一条消息,其内容为“安装失败,您的环境可能无法正常工作”。  现在检查更新后、显示没有可用的更新。

我尝试根据 controlSUITE 示例 V210编写代码。

无论如何、当我导入 ADC_SoC_c28示例并尝试编译时、我会遇到18个错误、所有错误都表示"RAML0存储器范围与现有存储器范围 RAML0"、然后显示65个警告、如"创建输出段"CpuTimer1RegsFile"而不是段"  

我认为这是一个链接器文件问题。

我已经尝试删除链接器命令文件并尝试不同的命令文件、但到目前为止、它似乎已经损坏了。

有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TED

    导入工程时、请确保未选中"Copy projects into workspace"复选框。 不要导入工作区、这会导致示例中文件的链接问题。

    此致
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、

    你说得对、这就是问题所在。  我知道这一点、但未注意到导入时复选框已被选中。  一件令人厌烦的事情是、我试图通过从工作区中删除工程然后重新导入来纠正我的错误、但当我这么做时、先前导入的工程会灰显; 我最终创建了一个新的工作区并重新开始工作、但如果需要、如何删除和重新导入?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TED

    还不错,很棒!
    如果您将项目复制到工作区并尝试导入另一个项目(同名)、它将不会让您导入。 我猜您是从工作区中删除了它、而不是从磁盘上删除了项目内容。 如果有内容被复制到工作区中、当您单击删除时、您需要选中"Delete project contents on disk"复选框。 否则、该工程不会显示在 CCS 项目浏览器中、但从技术角度讲仍位于工作区文件夹中。

    此致
    Chris