请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F280049M 有一个对数规则:
LOG_A (b)+ LOG_A (c)= LOG_A (b * c)
LOG_A (b)- LOG_A (c)= LOG_A (b / c)
如果
LOG_10 (10)= 1
LOG_10 (0)=-无穷大
^ 10/0 =^μ s (1-(-无穷 大))=^μ s (1 +无穷大)= 10 μ s 无穷大= 无穷大
因此、我希望 TI 的所有代数逻辑都被调整为在零除法条件下作为无穷大而不是作为误差运行(尤其是对于硬件除法模块、定点和浮点)。
此致、
Alexey Bagaev