This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28027F:C2000串行端口或定时器捕捉示例?

Guru**** 2571615 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28027F, CONTROLSUITE, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/639637/launchxl-f28027f-c2000-serial-port-or-timer-capture-examples

器件型号:LAUNCHXL-F28027F
Thread 中讨论的其他器件: controlSUITEC2000WARE

团队、

是否有任何示例可用于 使用 LAUNCHXL-F28027F 评估板配置串行端口或计时器捕捉? 或 C2000。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Julio、

    请参阅 controlSUITE 或 C2000Ware 中的示例。

    Tommy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、

    感谢您的链接。 您有我可以参考的特定示例吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    串行端口= SPI_LOoopback
    时间捕获= ECAP_CAPTURE_PWM