This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28379D:GPIO_Stings

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/639163/ccs-tms320f28379d-gpio_sttings

器件型号:TMS320F28379D
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

工具/软件:Code Composer Studio

你好

如何配置 GPIO 的寄存器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以参阅 TM320F2837xD TRM 中 GPIO 下的配置概述部分。 总之、您需要:

    1.根据应用需要选择外设。 请注意、此处的所有设置都将自动重置为 GPIO 编号。 例如、 EPWM1

    2.为 GPIO 的引脚使用选择配置 GPyMUX1/2和 GPyGMUX1/2。

    3.使用 GPyPUD 寄存器启用上拉电阻器。

    4。如果需要、使用 GPyQSEL1和 GPyQSEL2寄存器选择输入限定。

    此外、您还可以参阅 controlSUITE 中的 GPIO_setup_cpu01示例以获取示例代码。

    如果是模拟引脚、例如 默认情况下、所有模拟引脚都是 ADC 输入。 要在 ADC 和 DAC 共用的引脚上切换到 DAC、请设置 DACOUTEN 位(ADC 输入无需禁用;不会影响 DAC 操作)



    谢谢
    Vasudha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你
    进行了比较
    缓冲器电路连接到 GPIO26、27、25和 LED 红色和绿色
    我想通过这个 LED 来检查输入数据处理。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请在下面找到 GPIO 的示例配置。
    EALLOW;
    GpioCtrlRegs.GPAPUD.bit.GPIO25 = 0;//启用 GPIO25上的上拉
    GpioCtrlRegs.GPAMUX2.bit.GPIO25 = 0;// GPIO25 = GPIO25
    GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO25 = 1;// GPIO25 =输出
    EDIS;

    谢谢
    Vasudha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    GpioCtrlRegs.GPAPUD.bit.GPIO25 = 0;//启用 GPIO25上的上拉
    GPAPUD 和 GPAMUX2以及 GPADIR 的作用是什么
    在哪里可以使用此不同的配置?
    如何配置?
    GPIO25和 GPIO25 = GPIO25且 GPIO25 =输出的使能上拉有什么方法?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    有关 GPIO 寄存器(GPAPUD、GPAMUX2、GPADIR)的信息、请参阅技术参考手册

    GpioCtrlRegs.GPAPUD.bit.GPIO25 = 0;//启用 GPIO25上的上拉。 如果不存在输入、则将输入引脚引导至已知状态非常有用。 上拉电阻可确保引脚在不消耗过多电流的情况下处于上电状态

    GpioCtrlRegs.GPAMUX2.bit.GPIO25 = 0;// gpio25引脚多路复用器配置为 GPIO。 其他可能的多路复用选项包括 OUTPUTXBAR2、EQEP2B、MDRB、SPISOMIB、SD_C5。

    GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO25 = 1;// GPIO25 =输出意味着 GPIO 25配置为输出


    谢谢
    Vasudha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你
    那么、在我的应用中
    GpioCtrlRegs.GPAPUD.bit.GPIO25=0;
    以欺骗 ISR 的统计数据
    我是电流