This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:F28377S+DRV8301

Guru**** 2562130 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8301, MOTORWARE, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/638025/tms320f28377s-f28377s-drv8301

器件型号:TMS320F28377S
主题中讨论的其他器件:DRV8301MOTORWAREcontrolSUITE

您好,

我使用 DSP28377来驱动 DRV8301电机驱动器 BoosterPack,已经过测试、DSP 可以输出 PWM 波形。但没有电流。

您能给我一个配置例程吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否通过将 EN_GATE 引脚设置为高电平来启用 DRV8301? 并正确配置电阻器? controlSUITE 或 motorware 中有一些示例项目、您可以下载这两个实用程序并参考它们。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅 controlSUITE 中此位置的项目

    controlSUITE\development_kits\TIDM-SERVO-LAUNCHXs\MonoMtrServo_377s_v1_00_00_00