This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28335:模数转换

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, TMDSDOCK28335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/639230/ccs-tms320f28335-analog-to-digital-conversion

器件型号:TMS320F28335
主题中讨论的其他器件:controlSUITETMDSDOCK28335TMDSPREX28335

工具/软件:Code Composer Studio

是否有人可以分享有关如何将模拟信号转换为数字信号以在 LCD 上显示的详细信息? 我使用引脚 ADCIN7B 作为 DSP 控制器模拟信号的输入引脚。 电压范围为0至3.3伏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Neeraj、

    为了转换输入信号、您可以使用 controlSUITE 中的"ADC_SoC"示例作为参考。 请记住、F28335 ADC 的满量程范围为0V 至3.0V、因此您将在3.0V 至3.3V 的范围内饱和。

    我不知道任何先前存在的用于驱动 LCD 显示屏的 TI 示例。 您需要自行查找或实施此驱动程序。

    如果您只需要一个显示屏即可进行调试、某些开发板(如 TMDSDOCK28335和 TMDSPREX28335)包含一个用户串行端口接口、可通过 SCI 访问 USB 仿真器。 您应该能够将数据输出到计算机终端客户端。

    Tommy