This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSDOCK28379D:引脚映射

Guru**** 2959220 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSDOCK28379D, CONTROLSUITE, TMDSCNCD28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/639374/tmdsdock28379d-pin-map

器件型号:TMDSDOCK28379D
主题中讨论的其他器件: controlSUITE、 TMDSCNCD28379D

您好!

在控制套件文件夹中、我们可以找到 PDF 文件 180_HSEC8_DV_PINout_R1_1.pdf、其中包含 TMDSDOCK28379D 的引脚映射。 但是、对于 ADC 输入、我们只能看到几个名为"ADC"、"ADC1"和"ADC2"的引脚。 我们如何知道哪些属于 ADC 模块 A、哪些 属于 模块 B、模块 C 和模块 D? 我们需要更详细的引脚映射、其中明确指出了引脚的名称。

非常感谢!

此致、

邓俊飞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Junfei 您好、

    在 controlSUITE 中、在 development_kits/controlCARD/TMDSCNCD28379D_v1_0/R1_3下还有一个特定于 controlCARD/TMDSCNCD28379D_v1_0/R1_3的控制卡文件夹、我认为您正在使用 F28379D 控制卡。  此子文档包含 坞站的原理图和分接信息。  如果您查看 R1_3子目录下的 TMDSCNCD28377D_180cCARD_pinout_R1_3.pdf 文件、您将找到与 TMDSDOCK28379D 集线站相对应的相应 ADC 通道/模块信息。

    我们将在未来从 controlSUITE 迁移到 C2000 Ware、但如果您安装了 C2000 Ware、同样的信息也可在 subir boards/controlCARD/TMDSCND28379D/R1_3目录下获取。  这是一个文件、以防您无法访问我上面提到的任何目录:

    此致、

    Joseph