This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28375S:由 FPGA 提供的现场更新工具、无需 ARMcore 和 OS

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/639140/tms320f28375s-field-update-tool-by-fpga-without-armcore-and-os

器件型号:TMS320F28375S
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

您好!

通常从主机 CPU (如 x86或使用 Windows 操作系统的 ARM)更新固件。

TI 即用型编程工具(C2Prog、UNIFLASH、CCS、串行闪存编程器等) 如下所示:

-C2000Tm微控制器的串行闪存编程

www.ti.com/.../sprabv4b.pdf

现在、我尝试从 FPGA 进行更新。

无论如何、没有用于对用户代码进行编程的工具。

是否需要为 C2000和 FPGA 创建独特的用户程序?

我查找在 FPGA 上移动的更新工具。

此致、

KYT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以在 FPGA 上复制串行闪存编程器。 无论主机是什么、其理念都是相同的。

    SAL