This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F240:TMS320F240PQA BSDL 文件

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/639246/tms320f240-tms320f240pqa-bsdl-file

器件型号:TMS320F240

TMS320F240PQA 需要 BSDL 文件进行测试和服务

谢谢、

伊尔亚亚拉亚

Qmax。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ilaiyaraja.c.

    F240器件不支持边界扫描。 JTAG 接口只用作一个端口、用于对内部闪存进行编程以及与 CPU 进行通信。 执行完整 JTAG 边界扫描所需的内部寄存器未在芯片上执行。  如果您打算使用目标板上的 JTAG 端口对多个器件进行边界扫描测试、则可以使用 JTAG BYPASS 指令将 F240绕过、从而将其包含在链中。  F240上的指令寄存器为8位宽。

    在本应用手册中、有一些有关在 TI 器件上实施边界扫描的有用背景信息:

    此致、

    Richard