This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:IEC60730SWPACKAZA:C2000-DIAGNOST-SW-PACK-封装:C2000Ware 版本要求

Guru**** 2928490 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/638667/tms320f28377d-iec60730swpackages-c2000-diagnostic-sw-package-requirements-for-c2000ware-version

器件型号:TMS320F28377D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!

我的客户正在阅读 其发行说明[C:\ti\c2000\C2000Ware_1_00_01_00\libraries\diagnostic\release_notes.html\release_notes.html]。

C2000 SafeTI 诊断库[1.00.00.00.00.00.00]已通过 C2000Ware_1_00_01_00验证。

到目前为止、您是否有计划请求或建议用户选择特定的 C2000Ware 版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hideaki、您好!

    我们已使用 C2000Ware_1_00_01_00进行开发和测试。 您和其他客户可以免费使用 C2000Ware 和驱动程序库的更高版本。

    此致、
    SAL