This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 使用具有 Boostxl drv8301 RevB 的 C2000 28027f LaunchPad 为定制线性感应电机供电

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8301, MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/639084/powering-a-custom-linear-induction-motor-using-the-c2000-28027f-launch-pad-with-boostxl-drv8301-revb

主题中讨论的其他器件:DRV8301MOTORWARE

我正在尝试使用 具有 Boostxl drv8301 RevB 的 C2000 28027f Launch Pad 为定制线性感应电机提供三相电源。 我正在查看教程、但我不完全理解这些教程。 我想知道是否有办法这样做。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有专门的指南来驱动电机软件中的线性感应电机、但您可以使用示例项目来实现三相 ACI 电机示例项目。 所有 instaSPIN-FOC 实验都可以支持 PMSM 和 ACI。 更多操作指南可参考 instaSPIN 实验室指南、该指南可在 motorware 中找到。