This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:ADC 保护

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/639080/tms320f28377d-adc-protection

器件型号:TMS320F28377D

大家好、

我正在使用 TMS320F28377D 微控制器、在我的项目中、我有电流传感器和电压传感器。 每个传感器都可以输出0至5V 的电压(取决于测量的参数)、但是、我设计的项目使最大测量电流或电压与小于3.3V 的传感器输出电压相关联。

问题是我在传感器输出电压中得到瞬态过冲(高达4.5V)... 我还没有将传感器连接到微控制器。 我是否需要添加保护电路来钳制这些瞬态过冲、或者微控制器具有内置保护、不会受到这些过冲的影响?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nour、

    您肯定需要担心这一点、因为 ADC 输入上的过冲可能会损坏器件。

    防止损坏的最佳方法是防止电压超出范围。 最简单的方法是使用具有0至 VDDA 电压电源的运算放大器缓冲信号;这将确保 ADC 输入永远不会超过 VDDA 或低于 VSSA。

    另一种选择是取决于器件内部钳位二极管。 如果输入电压高于 VDDA 0.3V 或低于 VSSA 0.3V、器件内的输入二极管将开始传导电流。 如果所有器件引脚的总钳位电流输入/输出超过+/-20mA、则器件可能会损坏。 为了控制钳位电流的大小、您可以向 ADC 输入添加一些串联电阻(但请注意、这会减慢输入速度、可能需要更长的 S+H 持续时间)。 您还可以通过将外部钳位二极管添加到引脚输入网络来控制一些钳位电流。