This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:降压转换器的电压模式控制中的前馈

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/638672/tms320f28069m-feed-forward-in-voltage-mode-control-of-buck-converter

器件型号:TMS320F28069M

大家好、我正在进行降压转换器的电压模式控制、仔细阅读理论后、我发现控制器应该具有前馈补偿、可以有人帮助我进行微控制器前馈操作、也可以提供任何支持文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gannamraju、

    感谢您的提问。 您的主题帖已分配给 C2000专家、应尽快回复。

    此致、