This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSDOCK28379D:微控制器变得太热

Guru**** 2815975 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/638897/tmdsdock28379d-microcontroller-getting-too-hot

器件型号:TMDSDOCK28379D

热像仪在控制卡的处理器上显示热点(超过80C)。 ePWM 信号仍然正常运行。 其中一个 GPIO (GPIO-41)保持低电平、即使它应该变为高电平。 以前工作正常。

下面是我尝试的一些操作。 在3.3V 和坞站上的所有引脚之间进行了简短测试(一切正常)。 在 GND 和坞站上的所有引脚之间进行了简短测试(同样一切都正常)。 在有问题的 GPIO 引脚和所有其他引脚之间进行了短路测试(同样一切正常)。 是否可以继续使用控制卡? 如果是、我如何保持低温并使 GPIO 工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prasanta、

    您是否曾尝试从任何外部电路断开引脚并查看问题是否解决? 您是否加载了任何其他代码以查看问题是否已解决?

    听起来设备可能已损坏。 它可能需要更换。

    此致、

    Kris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kris、

    是的。 我已将坞站与外部电路完全断开、并尝试加载示例代码。 似乎没有任何东西能使其冷却下来。 感谢您的快速响应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    听起来设备已损坏。 它是否暴露在任何情况下、例如外部短路/高电流/正常运行之外的电压/ ESD 损坏?