This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28M35H52C:c2prog 错误17

Guru**** 2908910 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/636346/f28m35h52c-c2prog-error-17

器件型号:F28M35H52C

您好、香榭丽舍

我的客户遇到 了一个错误、他们使用 c2prog 对 F28M35进行编程。 但是 、我没有找到 有关 c2prog 的任何错误说明。 是否有人会遇到这个问题?  是否有任何有关 c2prog 错误描述的文档? 谢谢!   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lisa、

    Codeskin 正在关注此问题。 我要求他们在控制台窗口中包含错误代码描述。

    谢谢、此致、
    Vamsi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lisa、

    您的客户似乎正在使用旧版本的 C2Prog。 您是否可以建议将其更新到最新版本?

    谢谢!
    心搏
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vamsi、

    谢谢你。 期待看到 Codeskin 更新版本。

    您好、Codeskin、
    谢谢。 我建议他们更改版本。 您能告诉我最新版本是否包含错误说明吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lisa、

    客户是否更新了该工具?   

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vamsi、

    客户更换其它计算机 Win7。 它们不再出现错误。 他们认为这与操作系统版本有关。 客户以前使用过 XP。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lisa、

    感谢您的更新。 Codeskin 网站提到 C2Prog 在 Windows 操作系统(Vista、Win7、8、10)上运行。

    此致、
    Vamsi