This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28M36P63C2:SSI 接口连接 EEPROM 25LC320

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/638550/f28m36p63c2-ssi-interface-to-eeprom-25lc320

器件型号:F28M36P63C2
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

是否有人可以提供将 SSI 与25lc320连接的示例代码

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SAI、

    我不能代表任何其他社区成员发言、但 C2000在这里没有任何示例代码。

    我能为您提供的最好的东西是、在 controlSUITE 中、我们提供了用于在 SPI 模式下发送和接收数据的 SSI 示例。 您可以使用此示例作为起点。 您需要查看25LC320的所有功能和配置要求、并确定您的应用需要哪些功能和配置要求。 然后、您可以创建自定义函数来执行每个 EEPROM 操作。

    谢谢、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Mark