This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379S:复位后清除 RAM

Guru**** 2756835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/638797/tms320f28379s-clear-ram-after-a-reset

器件型号:TMS320F28379S

对于28379S,在看门狗复位后,引导 ROM 将清除所有系统并显示“RAM”,是否有任何方法可以禁用此机制? 这样、即使在看门狗复位后、RAM 的某些部分也可以存储数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无法禁用此机制。 请查看以下论坛帖子、了解有关如何处理该情况的一些想法。

    e2e.ti.com/.../2226459

    此致
    Santosh Athuru