This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMS320F28075:更改编译器版本时出错

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/637825/rtos-tms320f28075-error-when-changing-compiler-version

器件型号:TMS320F28075

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我正在使用 SYS/BIOS 开发一个项目。 我目前使用的是 CCS 6.1.1和编译器版本 TI v6.4.11。

我正在使用

- SYS/BIOS 6.46.01.38;

UIA 2.00.06.52;

- XDC 工具3.32.01.22。

现在、我需要使用编译器版本 TI v15.12.6.LTS。 我已将其安装在我的 PC 上、然后从属性 Windows 中选择了它。

遗憾的是、当我编译项目时、我收到以下错误:

"无法在路径'C:/ti/bios_6_46_01_38/packages;C:/ti/uia_2_00_06_52/packages;C:/ti/ccsv6/ccs_base;C:/ti/xdctools_3_32_01_22_core/packages;..'中找到名为'devkits.target.General'的目标:请检查目标名称的拼写以及该路径中是否存在该目标名称。    .xdchelp   /Cp4pwm   第10行   C/C++问题"

如果我切换回以前的编译器版本 v6.4.11、我会得到相同的错误:因此我无法再编译我的项目、即使我使用旧的编译器版本!

我也会在编译器版本 v6.4.12中遇到相同的错误。

如何修复此错误?

谢谢你。

此致、

演示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Demis、您好!

    您的主题已移至 TI 编译器论坛、应尽快解答。 谢谢。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此问题在此主题中处理。  乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="George mock"]

    此问题在此主题中处理。  乔治

    [/引述]George、您好、

    我知道这个问题是在 这个线程中处理 的、原因很简单、我自己创建了这个线程。

    但是 Chen 写道、在我创建另一个线程之前、该线程(即我们现在编写的线程)已移至 TI 编译器论坛。

    但是我还没有找到那个"鬼"线程。

    您能告诉我移动的线程在哪里、请看一下吗? 这对我将来的类似情况非常有用。

    谢谢你。

    此致、

    演示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Demis、您好!

    很抱歉误导您。 实际上、此主题仍将保留在 C2000论坛中、但是、编译器团队的专家将遵循并回答该主题。 由于您已经在编译器论坛中自己创建了另一个线程、因此您可以引用前面提到的线程 George。 C2000论坛中的此主题将不再回复。 谢谢。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、
    这很清楚。 没问题。

    感谢您和 George 的支持。

    此致、

    演示