This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2808:EPWM5&EPWM6不产生脉冲信号

Guru**** 2858180 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/638467/tms320f2808-epwm5-epwm6-not-producing-pulse-signal

器件型号:TMS320F2808

HII、

电路板:TMS320F2808

该板包含6个 ePWM 引脚、即(EPWM1、EPWM2、EPWM3、EPWM4、EPWM5、 EPWM6)、其中2个 ePWM 引脚不产生 脉冲信号、即(EPWM5A、EPWM5B、EPWM6A、EPWM6B)。 由于这个问题、我参考了"eZdsp_F2808_Technical_Reference_Guide.pdf"、 其中提到引脚是[MUX_GPIO8、MUX_GPIO9、MUX_GPIO10、MUX_GPIO11]、另外4个引脚定义为 GPIO0至 GPIO7。
在 reference_manual 已将 EPWM1写入 EPWM6中、GPIO0引脚与 GPIO11引脚之间存在。
在这里、我附加了 ePWM 的 reference_guide 屏幕截图、该屏幕截图属于 I/O 接口板引脚。

请与我合作以找到解决方案。