This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8301-HC-C2-KIT:适用于中等/高电流的 InstaSpin FOC 电机开发套件

Guru**** 2824225 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28027F, DRV8301, BOOSTXL-DRV8301, BOOSTXL-DRV8305EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/638294/drv8301-hc-c2-kit-instaspin-foc-motor-development-kit-for-medium-high-current

器件型号:DRV8301-69M-KIT
主题中讨论的其他器件:TMDSCNCD28027FTMDSCNCD28069MISODRV8301BOOSTXL-DRV8301BOOSTXL-DRV8305EVM

嗨、大家好、

我可以在 DRV8301-HC-C2-KIT 上使用 TMDSCNCD28027F 或 TMDSCNCD28069MISO 控制器来获得 InstaSpin FOC 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:DRV8301-69M-KIT

    大家好、  

    是否可以使用    低于18V 的 DRV8301-HC-C2-KIT 或 DRV8301-69M-KIT? 我需要为4节 Lipo 开发、这意味着我实际上将具有14.8V Vin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    DRV8301 EVM 具有6V 下限、因此它适用于您的电压

    不过、它并不是最适合电压范围的选择。。如果您的电机电流较低、我可以查看 BOOSTXL-DRV8301 24V/10A 或 BOOSTXL-DRV8305EVM 45/15A
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Chris。
    我将使用看起来处于18V-60V 输入电压范围的开发套件 DRV8301-69M-KIT。 不确定18V 的来源、但我可以看到 DRV8301在6V 下工作。

    无法使用其他两个板、因为我需要为输入电压为14.8Vdc 的500W 电机设计应用。 因此电流将约为35A。

    谢谢