This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069F:F28069F 的 InstaSpin FOC AC 感应电机连接类型和 InstaSpin FOC 参数

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/638513/tms320f28069f-instaspin-foc-ac-induction-motor-connection-types-and-instaspin-foc-parameters-for-f28069f

器件型号:TMS320F28069F

Δ230V 使用具有 InstaSpin FOC 的 F28069F、我们已将逆变器输出连接到额定电流为 Y400V/μ s 的交流感应电机。  我们目前以增量配置(即使用230V 额定功率)对这些器件进行布线。 这是一种典型的电机设计、旨在连接到 EU 400V 三相网络。  然后、我们通过电机标签(额定电压、电流、余弦)为 InstaSpin 提供相关的电机参数。

如果我们改为星形配置连接 Y230V 电机、是否会出现任何问题?

当为 instaSpin 提供电机参数时、存在接线/连接类型(Y 或 Delta)问题。 InstaSpin 是否需要为每种连接类型提供不同/单独的参数?

或... 只要电机参数正确、instaSpin FOC 就会自动处理不同的布线设置(尤其是与电机 ID 和应用这些测量值相关的设置)?

通常、我们需要了解如何得出正确的参数集(对于交流感应电机)以馈入 instaSpin FOC、以及如何为同一电机的不同接线型号进行参数化。 建议?  InstaSpin 文档中是否介绍了这一点?  谢谢!

谢谢、Merril