This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2802:新的 F2802器件已耗尽

Guru**** 2875350 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/636602/tms320f2802-new-f2802-device-is-depleted

器件型号:TMS320F2802
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

您好、香榭丽舍

我的客户发现他们的全新 F2802无法使用以下控制台信息进行编程。 故障率约为3/1000。  

编程工具为 XDS560 (由称为 SEED 的第三方提供)和 CCS3.3。 无法使用 Uniflash 耗尽恢复恢复来恢复器件。

====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

[12:06:32]返回操作擦除闪存。

[12:06:40]开始擦除闪存操作。

[12:06:40] C28xx:正在擦除闪存存储器...

 

[12:06:49]错误>> C28xx:闪存编程器:擦除闪存存储器时出错。 擦除扇区 C 时出错

 

[12:06:49]执行闪存操作时出错"擦除":未知错误

[12:06:50]返回操作擦除闪存。  

============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

故障器件的校验和如下所示。 器件从未编程。  

您是否愿意帮助评论失败的根本原因?

谢谢。

BR、

年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    年轻、

    我怀疑它会有所帮助、但是... 您可以让客户尝试另一个仿真器吗?


    此致、
    Cody

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Cody、
    我还尝试了 XDS200、得到了相同的结果。

    此致、
    年轻
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    年轻、

    您确定之前未擦除/编程这些器件吗? 您从 TI 收到的器件不应被耗尽。

    您从何处获取这些器件?

    -Manoj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Manoj、
    在他们新制造的 PCBA 期间发现了故障。

    此致、
    年轻
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    年轻、

    我不明白您所说的"新型制造 PCBA"。 我只想知道这是从 TI 接收的原始器件(还是)该器件是否已被擦除/编程?

    此致、

    曼诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Manoj、
    这是一个原始的部分。
    谢谢。
    BR、
    年轻
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    年轻、

    好的。  我们想知道 LTC (批次追踪代码)信息。您能否发送设备的特写照片? 客户从何处获得这些器件? 来自任何分销商?

    此致、

    曼诺伊