This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDXIDDK379D:DesignDrive 查询

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: DESIGNDRIVE, TMDSCNCD28379D, TMDSEMU110-U, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/637971/tmdxiddk379d-designdrive-queries

器件型号:TMDXIDDK379D
主题中讨论的其他器件:DESIGNDRIVETMDSCNCD28379DTMDSEMU110-UTMDSECATCNCD379DcontrolSUITE

您好、

我对 DesignDrive 有一些疑问。

  1. USB 仿真器可用、它是隔离式的吗? 它是否有任何对.r.t 调试功能的限制等?
  2. 电路板可接受的输入电压的最大值是多少?
  3. 需要施加的输入直流总线电压是否最小?
  4. 对于 EtherCAT 连接、我是否需要购买单独的模块? 请提供有关此内容的详细信息。
  5. 请提供关于船上采用的保护计划的参考资料。

提前感谢。

此致、

Lakshmi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请在您的问题下方查看我的答案、以 字母项目符号开头的行

    1. USB 仿真器可用、它是隔离式的吗? 它是否有任何对.r.t 调试功能的限制等?
      1. 仿真器位于控制卡上、USB 与 C2000环境隔离。
    2. 电路板可接受的输入电压的最大值是多少?
      1. 该电路板的额定交流电源电压为220V
    3. 需要施加的输入直流总线电压是否最小?
      1. 如果您要使用板载开关电源、那么是的、所需的最小电压约为80V。
    4. 对于 EtherCAT 连接、我是否需要购买单独的模块? 请提供有关此内容的详细信息。
      1. 有人会回复
    5. 请提供关于船上采用的保护计划的参考资料。
      1. 此保护主要针对过流保护、 并在用户指南中的2级增量构建中进行了介绍
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    4>请查看此套件:- www.ti.com/.../tmdsecatcncd379d

    这将适合 IDDK 平台。

    此致
    Santosh Athuru
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Santhosh、

    对您建议的套件有一些疑问。

    • 有人提到"TMDSCNCD28379D controlCARD EtherCAT 连接子卡(预先连接到 controlCARD)- MCU006"。  

    对于 DesignDrive、能否将其作为完整的集成模块获得、即将 controlCARD 预先连接到子卡上?

    • 还有其他考虑吗?
    • 是否有用于与 DesignDrive 进行以太网集成的参考设计或解决方案?

    此致、

    Lakshmi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramesh、

    谢谢你。

    我想了解有关 JTAG 的更多信息。 TMDSEMU110-U 是否与 DesignDrive 兼容? 或者、哪个是最适合驱动器的 JTAG?

    USB 仿真器和 JTAG 的功能是否有差异?

     

    此致、

    Lakshmi。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lakshmi、
    为什么要为设计驱动套件寻找 JTAG 解决方案? F28379D 控制卡(或 TMDSECATCNCD379D 套件)具有内置的 XDS100v2 JTAG 可访问性。 您只需要一根微型 USB 电缆,请查看 conntrolSuite (C:\ti\controlSUITE\development_kits\~controlCARDs\TMDSCNCD28379D_v1_0)中的 controlCARD 信息表。

    希望这对您有所帮助。

    此致
    Santosh Athuru