请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28377D 主题中讨论的其他器件:C2000WARE
您好!
我想基于一个输入生成 PWM。 我不知道如何执行此操作,因此我将使用 GPIO 来执行此操作。 但是当我重新加载程序时。 GPIO 显示一些毛刺脉冲和我的 MOSFET 烧毁 。 因此、请建议我避免这些干扰或进行配置。 基于 输入的 PWM。 我的示例代码如下所示。
if (sin (theta_PLL)>=.06975)
GpioDataRegs.GPADAT.bit.GPIO3=1;
其他
GpioDataRegs.GPADAT.bit.GPIO3=0;
if (sin (theta_PLL)<=-06975)
GpioDataRegs.GPADAT.bit.GPIO2 =1;
其他
GpioDataRegs.GPADAT.bit.GPIO2 =0;