This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:McBSP 时钟和帧信号

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/638374/tms320f28379d-mcbsp-clock-and-frame-signals

器件型号:TMS320F28379D

您好!

我正在使用多通道缓冲串行端口(McBSP)。

我同时使用 MDXA 和 MDXB 发送数据(同样适用于接收、使用 MDRx)。

为此、端口 A 是主器件。 它会触发时钟和帧信号(我已使用  MCLKRB 在外部短路 MCLKXA使用 MFSRB 在 MFSXA)。

是否有人知道它是否可以在内部完成、而无需通过焊接连接引脚?

谢谢你。

第2068页

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Roger、

    我们在同一模块(MDXA->MDRA)内具有内部回送模式、但不跨模块。 您能给我们提供一些有关您的应用程序以及您想要做什么的更多详细信息吗? 为什么要在同一器件上的 McBSP 模块之间发送数据?

    此致、

    Kris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kris、

    我有两个直流/直流转换器、一个用作主器件、另一个用作从器件(不同的 PCB、因此每个都有自己的 TMS320F28379D)。
    现在、我只使用端口 A、这已经足够了。 但将来可能需要将传输的数据量增加一倍。

    感谢您的回答。