This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] controlSUITE:无法正常工作

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/637992/controlsuite-not-working

器件型号:controlSUITE

你(们)好。

我的 controlSUITE 仅在安装到新计算机上后首次启动 controlSUITE 时起作用、并且在第二次启动 controlSUITE 时、内容始终为空白等。  我已经尝试等待并删除/重新安装、但它从未显示内容。  此外、我已经尝试使用多台计算机、结果是相同的。  如何使其正常工作?  谢谢你

此致、

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    1.关闭 controlSUITE
    2.您需要导航到 C:\ti\controlSUITE\eclipse\workspace
    3.删除.metadata
    4.打开 controlSUITE

    此致、
    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gautam、

    谢谢你。 它现在正在工作。

    此致、
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    太棒了!

    祝您好运、
    Gautam