This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2810:TMS320F2810

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2810, TMS320F28030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/637614/tms320f2810-tms320f2810

器件型号:TMS320F2810
主题中讨论的其他器件: TMS320F28030

尊敬的 TI 团队:
感谢对 HFI 库文件的支持。 最近、我使用"eSMo"库文件取得了良好的效果、但我发现 HFI 库文件存在以下问题。 当我在我的项目(DSP- TMS320F2810)中插入"hfi Lib"文件时。
我调用了一个初始化函数"HPF_INIT"、然后它给出了如下错误
未定义的首次引用
符号
------ --------
_EPwm1Regs E:\BPN\working_project\UniversalFrmVer010_01\Lib\HFI.lib
_EPwm2Regs E:\BPN\working_project\UniversalFrmVer010_01\Lib\HFI.lib
_EPwm3Regs E:\BPN\working_project\UniversalFrmVer010_01\Lib\HFI.lib
_EPwm4Regs E:\BPN\working_project\UniversalFrmVer010_01\Lib\HFI.lib
_EPwm5Regs E:\BPN\working_project\UniversalFrmVer010_01\Lib\HFI.lib
_EPwm6Regs E:\BPN\working_project\UniversalFrmVer010_01\Lib\HFI.lib
_EPwm7Regs E:\BPN\working_project\UniversalFrmVer010_01\Lib\HFI.lib

根据我的理解、库文件与目标无关该 HFI 库文件是否支持"TMS320F2810"- DSP。 请建议我如何从该问题中恢复

使用 TMS320F28030 Piccolo 控制器时、sane lib 文件工作正常、但编译错误


此致、

BIpin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    HFI.lib 无法支持 F2810、因为 F28010具有支持 HFI.lib 的不同 PWM 模块、例如 F2803x/F2806x/F2833x。 支持 HFI.lib 的器件的 PWM 模块 F2803x 是 ePWM 模块、而不是 F2810上的 EVM 模块。 如果要进行新设计、可能需要使用 F2833x 来替代 F2810。