This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:关于晶体等效串联电阻(ESR)要求

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/638016/tms320f28377s-about-crystal-equivalent-series-resistance-esr-requirements

器件型号:TMS320F28377S

您好!

 在数据表5.8.3.4晶体振荡器、表5-16晶体等效串联电阻(ESR)要求中、它说明了最大 ESR。

如果客户使用具有更大 ESR 的晶体、会发生什么情况? 我的客户希望使用60欧姆或80欧姆晶体(表中显示最大值为45欧姆) 、他们想知道如果使用晶体会发生什么情况。

会发生什么情况? 是否禁止使用 ESR 更高的晶体?

此致、

TED  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    如果 ESR 高于指定值、片载振荡器将无法驱动晶体、因此可能导致启动时间缓慢或不需要的运行模式。 我将与周围的专家核实、以确认我们是否可以支持60欧姆/80欧姆 ESR、但据我所知、这是禁止的。

    此致、

    Nirav