This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:当我切换 GPIO 位时、DAC 上有电噪声

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/638183/tms320f28377s-electrical-noise-on-the-dac-when-i-toggle-gpio-bits

器件型号:TMS320F28377S

如果我在使用 DAC (以检查我的 ISR 速率)时切换 GPIO0、我会在 DAC 输出上获得明显的噪声。  为什么是这样?  如何解决此问题、以便可以同时使用 DAC 和 GPIO 引脚(噪声与示波器上的 GPIO 转换保持线、从而可以清楚地知道源是 GPIO)?

此外、如果我停止 GPIO 输出、DAC 工作正常。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Neil、

    GPIO 活动对 DAC 的影响最小。 如果您看到从 GPIO 到 DAC 的耦合非常明显、这可能是由于电路板设计、电线等各种设置问题造成的 几个问题:

    1.您使用的是什么板。 这是定制设计的电路板吗?
    2.您使用的是什么器件封装?
    3.您的设置中是否有导线在运行? 在相当快的 GPIO 频率下、导线可用作天线并产生 EMI 效应。

    您可以尝试快速测试。 禁用 DAC、但仍切换 GPIO 并监控 DAC 输出。 如果您仍然看到耦合、则问题可能来自您的设置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、

    感谢你的答复。 我们使用的是无外部电路的库存 Launchpad 板。 我们使用 ARB 输入 ADC 上的电压、并使用示波器测量 DAC 引脚和 GPIO 引脚的输出。 一个示波器探针接地至 Launchpad 板。 ARB 设置为无限阻抗、负端接地至 Launchpad。 LaunchPad 通过 USB 供电。 该程序将输入电压复制到 DAC。

    我将很快尝试您的测试...

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尼尔

    每个示波器探针应将其自身的接地端连接到 launchpad、因此每个信号都有自己的接地返回路径。