This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:如何使 USB 大容量器件示例代码与 Win7主机配合使用

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/637907/tms320f28379d-how-to-get-usb-bulk-device-example-code-working-with-win7-host

器件型号:TMS320F28379D

您好!

我正在尝试在 Win7上运行示例 USB_dev_bulk、但在构建文件"afxwin.h"后未找到。 当我使用 TMS320F28379D 的 Launchpad 并使用 FTDI 仿真将 Launchpad 与 PC 相连时、这是否与 USB 驱动程序的安装有关。 我尝试从设备管理器安装"usb_dev_bulk.inf"、但没有成功。

谢谢

Johann

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Johann、

    F2837x Launchpad 未将 USB PHY 连接到器件上的 USB 模块。 Launchpad 上的 mini-USB 连接器仅用于 JTAG (调试器)和 SCI 通信。 这两个都通过 FTDI 芯片。

    您将需要为具有连接到片上 USB PHY 的 USB 连接器的器件购买控制卡、我们的您将需要将 USB 通信连接到 GPIO 引脚42和43。 我不确定它们是否已固定在该板上、但您可以查看并尝试一下。

    SAL