This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:ADC 输入阻抗

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/638014/tms320f28377d-adc-input-impedance

器件型号:TMS320F28377D

您好!

正如数据库中所示、Ron,Ω 可以被视为 f28377d 或?Ω 的 ADC 输入阻抗

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、七、

    ADC 输入在未采样时具有高阻抗。 当它进行采样时、有必要在 S+H 时间(由 ACQPS 设置控制)内将 Ch 充电至少于最终值的1 LSB (通常为0.5LSB 或0.25 LSB)。 这种情况是否发生取决于 S+H 的持续时间、引脚上的 R 和/或 C (上图中显示的是 Rs、但引脚上的输入电容 Cs 未显示)以及驱动电路的带宽。

    通常、您需要 Rs < 50欧姆、Cs 约为10x 至20x 通道、驱动运算放大器的带宽约为10MHz。

    引脚的平均输入电流(或输出电流)与通道乘以采样率成正比。