您好!
我正在尝试使用外部模式在 F28335上运行 Matlab Simulink R2017b 模型。 Mathworks ( https://de.mathworks.com/help/supportpkg/texasinstrumentsc2000/examples/parameter-tuning-and-signal-logging-with-serial-external-mode.html )的示例工作正常。 此外、如果勾选 Simulink 首选项中的"从闪存引导"复选框、则示例模型在外部模式下工作。 当尝试在外部模式下运行我自己的模型(由于其大小而从闪存引导)时、以下错误记录:
执行外部模式 MEX 文件'ext_comm'时出错:
无法连接到目标。 等待目标的连接响应时发生超时。 超时的可能原因:
a)目标未开启。
b)目标未连接到您的主机。
c)模型的应用程序未在目标上运行。 您可能已单击"停止"按钮。 如果“Run (运行)”按钮未变暗,请单击它。 否则、单击"构建"按钮、该按钮会在目标上下载并运行您的应用程序。
将模型部署到硬件可以正常工作、只有外部模式失败。 是否有人可以解决此问题?
除此之外,我还想了解有关 Simulink 如何生成链接器命令文件(*.cmd)的更多信息。
我观察到程序代码存储在不同的存储器部分(原因)中、具体取决于是否在模型首选项中勾选了"从闪存运行"。
我的模型太大、无法装入 RAM、因此我想知道是否以及如何将其放入闪存或 Zone7D 中、以及如何从 RAM 执行。
感谢您的努力!