This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:Motorware 中的 Kp 参数

Guru**** 2561530 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/637639/tms320f28069m-kp-parameter-in-motorware

器件型号:TMS320F28069M

您好,

我不明白 KP 环路为什么在初始化值和总线电压,补偿的值之间跳转、我在代码。中找不到再次初始化 PI 参数的位置

电机正常移动!您能给我一些建议?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您提到了哪个实验项目? 只有 KP 的 ID 和 IQ 使用直流总线电压补偿,如果参考实验是 lab02~lab10,则在 ctrl.h 中的 CTRL_runOnLine_User()中实现该补偿。