This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28069M:调用 InitFlash()时崩溃、错误为""0x3ff781""

Guru**** 2562100 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069M, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/637324/ccs-tms320f28069m-it-crashed-when-calling-initflash-the-error-is-no-source-available-for-0x3ff781

器件型号:TMS320F28069M
Thread 中讨论的其他器件: controlSUITE

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的 TI 员工:

我需要您在 CCS 编程方面的帮助。

我正在使用 CCS6.1开发 TMS320F28069M。 通过 使用 JATG、它在调试器模式下的 RAM 工作得非常好、然后我要切换以在 JATG 被删除的情况下从闪存启动程序。 我在 TI 论坛上搜索了一些有关如何实现该功能的说明。 修改后、程序可以成功编译和处理。

它在运行后发出呼喊。 通过分步调试、我发现调用函数 InitFlash()时它崩溃、并弹出错误" No source available for "0x3ff781"。 您能给我一些关于如何解决的建议吗? 如果需要更多信息、请提供建议。 非常感谢

图1:弹出错误

2.我的设置:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    期待您的回复.........
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    误差

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    您是否已经在以下路径中了解过 controlSUITE 示例。 该示例完全实现了您尝试执行的操作。 请参阅此示例。

    \device_support\f2806x\v151\F2806x_examples_ccsv5\flash_f28069

    此致、
    曼诺伊
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速回复。
    实际上、我可以从 controlsuit 成功运行示例、然后我参考它来修改我的程序、但它失败了。
    起初、memcpy 添加在 init_adc 函数之后、触发错误、然后我在主函数前面插入存储器、如上图所示。
    我不知道,你有什么建议吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有 TI 员工帮助我解决此问题? 非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    问题现已解决。 谢谢