This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:使用 TMS320F28377S 进行线路频率测量

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377S, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/637747/tms320f28377s-line-frequency-measurement-using-tms320f28377s

器件型号:TMS320F28377S
Thread 中讨论的其他器件: controlSUITE

尊敬的所有人:

我通过 TMS320F28377S Launchpad 估算50Hz 的线路频率。 我该怎么做?  请参考任何代码示例(如果存在)。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dhiman:

    您可以查看 controlSUITE 中的一些 PFC 示例代码。
    例如 controlSUITE/development_kits/TIDM_1000或 ILPFC

    此致、