This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:VDAC 泄漏电流规格

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/636827/tms320f280049-vdac-leakage-current-spec

器件型号:TMS320F280049

在 F280049数据手册的表5.6中、VDAC"泄漏"规格为2至11uA。  我想更详细地了解该规格。  这是最大总输入工作电流、还是单独 的泄漏分量?  如果是漏电元件、是否要了解内部 VDAC 负载上可能代表 DAC 输出中绝对电压误差的电压降?  是否有详细的输入结构图和任何与泄露核算相关的信息?  

谢谢、
Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    这是仅泄漏电流。 当将 VDAC 引脚用作 ADC 输入时、应使用此规格、因为此寄生电流可能会导致一些误差和/或需要更强的驱动电路。

    当 VDAC 用作 DAC 基准时、我不确定我们是否有 VDAC 电流规格。 除了泄漏之外、还会产生一些瞬态和平均电流消耗。 在此用例中、在引脚上放置一个大电容器、并使用高带宽/低噪声驱动器、就像在数据转换器上使用任何其他电压基准一样。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eric、

    为了扩展 Devin 关于 VDAC 负载的注释、当模块配置为使用 VDAC 作为其电压基准时、每个缓冲 DAC 和 CMPSS DAC 的内部电路将从 VDAC 消耗一定数量的电流。 数据表将其描述为每个模块上的电阻负载。

    外部基准源应足够强大、以维持所有使用 VDAC 的模块的同步电流消耗。

    Tommy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy/Devin、

    感谢您提供相关信息。  最后一个问题是如何计算电流消耗。  数据手册第5.9.4.1节中有一个 DAC 基准输入电流(160K 欧姆)技术规格。   比较器输入是否存在类似的情况?  这里的关键是了解应用在最坏情况下的电流消耗。  在这个应用中、缓冲 DAC 未被使用、但是比较器被使用。

    此致、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    有一个比较器 DAC 表、其中包含启用 CMPSS 并将其基准设置为 VDAC 时的 VDAC 负载值。  比较器输入被视为高阻抗。

    Tommy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、


    谢谢。  在表5-60中、每个有源 CMPSS 模块的 VDAC 负载可为6K 欧姆。  因此、要考虑的最坏情况总负载 是3.0V/6K = 0.5mA * 7 CMPSS 模块= 3.5mA。

    是这样吗?

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eric、

    这适用于 VDAC 基准使用3V 的情况。 默认情况下、CMPSS DAC 将使用 VDDA 电源作为电压基准。

    Tommy